已回答假定已回答

差动放大器构成精密电流源的问题

fanben 在 2017-6-27 詢問的問題
最後回覆由guorock於2017-6-30提供

你好,

 

最近在利用AD8274搭建一个恒流源,但是遇到很多问题,恒流源的PESPICE仿真图如图所示。1.png

上图所示的恒流源中OP177在实际电路中庸ADA4077-1代替,用PESPICE仿真功能是完全OK的。但是实际电路却发生了问题,AD8274的输入端在悬空状态就会叠加一个5.9V左右的电,+/-输入端都是,而且这个电明显像是从电源端串过来的,输入端就像输出端一样,接任何输入信号,输入信号的源端都会被拉至该电压。上述用法是参考ADI官方的一篇文章《差动放大器构成精密电流源的核心》。该文用的器件是AD8276,同AD8274类似,我认为没有问题就改动了设计,不知道问题出在哪儿,希望大家帮帮忙

結果