已回答假定已回答

AD7689的SPI口操作

twodiamond@126.com 在 2017-6-29 詢問的問題
最後回覆由twodiamond@126.com於2017-6-29提供

MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道(4*8=32K),用哪种采样模式较好?如果不希望CPU干预模式(操控CNV信号),直接用DMA操作,好像没有办法实现(blackfin示例代码都是使用查询模式),是这样吗?

 

谢谢!

結果