已回答假定已回答

AD7124激励电源源如何设置?

Dwyer 在 2017-6-30 詢問的問題
最後回覆由Iron713於2017-11-6提供

目前我使用AD7124可以进行多通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。

但是我想使用AD7124的激励电流源时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器,设置为0x0024CD,配置为AIN12,AIN13输出各500uA的电流,在相应的管脚上接上100欧姆电阻和电流表,但是并没有电流输出,读取IO_CONTROL_1寄存器的值为0,其余的寄存器读取正常。

写入IO_CONTROL_1寄存器的操作是拉低CS,写入寄存器地址,连续写入24位数据,第23位在前,然后拉高CS。读取IO_CONTROL_1寄存器数值为0x000000。

请问要使用激励电流源的操作顺序是怎样的?仅设置IO_CONTROL_1寄存器是否可以输出电流?

結果