已回答假定已回答

ad630做调制解调器时的载波频率能达到多少?

SheldonP 在 2017-6-30 詢問的問題

用ad630做调制解调器。载波输入的频率最大就1MHz左右。还有我感觉7脚应该是频率与载波一样的方波,但是我测得只有在频率低的时候才是。

所以我想问问载波频率能达到多少?还有在芯片正常工作时,我所测得的7脚的波形是否正确。(在下面有图)。如果正确这是为什?如果错误,那应该是什么样的?

下图是所采用的电路

捕获.PNG

下面是我做的电路后所测量的7脚的波形

载波300Hz时7脚波形:

300k.jpg

载波600Hz时7脚波形:

600.jpg

载波2kHz时7脚波形:

2k.jpg

载波20kHz时7脚波形:

20k.jpg

結果