已回答假定已回答

关于AD9779的问题

Viola 在 2013-1-22 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-22提供

请教下各位,我使用FPGA出频率为30MHz的数字信号,数据速率为61.44MHz,给AD9779当输入,AD9779内部做122.88MHz的上变频,则有用信号会在152.88MHz处,但同时会在154.32MHz处有一幅度相差50dbc左右的杂散信号,请问下这有可能是哪里引起的,谢谢了!

結果