已回答假定已回答

AD7124-4的Dout/dry输出问题

lee@westlakemeter.com 在 2017-7-1 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-7-9提供

我此前使用ADuCM361微处理器做过一个项目,对其中的AD非常感兴趣,咨询ADI的工程师后找到了与其非常类似的AD7124型ADC。在361微处理器中使用时非常顺利,没有遇到多少问题。

 

现在因为产品升级,需要把内置的ADC放到外面来使用,就使用了AD7124-4型ADC,目前使用都算顺利。配置和读写都可以正常工作,但是唯独遇到了Dout的输出问题,这是一个复用功能引脚,在使用SPI操作时是SDO功能,在操作完成后其就变为了DRDY功能,但是我在操作完成了后该引脚始终保持低电平,不会有脉冲输出,读取状态寄存器则有转换完成信号,读取数据也是正常的。

 

一直没有办法是dry功能正常,这就很麻烦,不能使用中断功能读取数据,只能使用查询状态的方式,非常浪费CPU的时间。

我想问下为确保有输出转换完成信号,需要有特别的操作吗?

 

非常感谢!!

結果