已回答假定已回答

AD8253  AC耦合问题

zengmin@2015 在 2017-7-5 詢問的問題
最後回覆由zengmin@2015於2017-7-9提供

按照数据手册所示设计一个10hz-25khz的交流耦合输入。所选电容为4.7uf,电阻为1M欧姆。电源供电为±12V。在实际的测试中,发现SFDR比较差,在15-25DB范围,如果采用直流耦合的话,SFDR在60DB以上。做了这样一个测试,将AC信号输入,在RC的输出端,运放的输入端引出两根线来分析,发现SFDR也在60DB以上,但是AD8253的输出端得到的SFDR就很低

結果