已回答假定已回答

AD9984A DATACK时钟输出问题

HiHello 在 2017-7-9 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-7-11提供

在调试AD9984A的过程中遇到的了一点问题,现象如下:

1. 板子上有两片AD9984A,除了I2C地址不一样外其它配置完全一样,对其中一片输入VGA信号,另一片不输入信号。

2. 在多次重复上电观察,没有信号输入的那片AD9984时不时会测量到DATACK和HSOUT管脚会有波形输出,R0-R6和B0-

    B6会有脉冲输出,但绝对不是正常的数据。

3. 并且上电之后最开始没有DATACK没有时钟输出,过了十多秒后,DATACK输出方波,然后时钟频率逐渐越来越快,最

    后变成正弦波,在这个过程中另外一片有图像输入的A9984随着该DATACK的频率加快,噪声越来越明显 。(推测两片

   AD9984可能都有同样的问题,有图像输入的那一路异常被掩盖了)

 

所以有以下几个疑问:

1. AD9984的1.8V和3.3V有没有上电顺序的要求,如果有,是哪个应该先上电

2. DATACK实际测量为正弦波,按照手里面描述应该为方波,请问哪种波形才是对的

結果