已回答假定已回答

ad5724输出无规律

suichen 在 2017-7-10 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-14提供


使用ad5724进行数模转换,最开始芯片工作正常。一段时间以后,输出的电压开始出错,没有任何规律,从0v到10随意输出,完全和写入的数字量对不上。从芯片的引脚上测量时,数据.时钟等信号都正确,但是写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)

IMG_20170709_172705.jpg

結果