已回答假定已回答

关于ADL5391的问题

陈han 在 2017-7-11 詢問的問題
最後回覆由陈han於2017-7-23提供

做了一块ADL5391的板,电路是手册里的,如下图

1.png

测试的时候出现了疑惑:

    我的电路图和上图差不多,X、Y、W都采用单端模式;Z端口我没用上;CADJ引脚悬空;R1、R2、R4电阻都是设为50欧;

    测试的时候,X、Y端口输入幅值都为1vpp峰峰值。

1、当输出用频谱仪扫的时候,输出频率是输入频率的和(当然还存在输入信号的频率等谐波分量)这应该说明电路基本没问题的把?

2、当用示波器测试输出波形的时候,是调制波,但是幅值确是很小的,150mv左右把,我电路上的CADJ引脚是悬空的,按照手册的公式来说应该输出Vx X Vy的值才对。2.png那这个公式到底意味着什么,和输出的不符合啊?并且Vw、Vx、Vy指的是峰峰值还是峰值啊?

3、R1、R2、R3、R4这几个阻抗匹配的值是不是还得随着输入输出频率的不同而跟换不同的值啊,我都用50欧的可以吗?我下载了S参数,但是不懂如何打开啊,要用什么软件打开?我是搜了一下之前的帖子有人问了同一个问题,工程师说去看S参数。

       谢谢拉!!!!!!!!!!

結果