已回答假定已回答

AD9364输出信号频谱以及幅度问题

huangyu 在 2017-7-17 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-20提供

我目前在做智能无线电方面的开发,所用平台是AD9364+FPGA(K7),用FPGA编程配置AD,现在在旁路掉发送滤波器的情况下,配置发送LO为1090MHz,现在FPGA分别产生0.5MHz、1MHz、3MHz单音信号(I、Q两路)送给AD,得到的峰值信号频率是对的,就是频率很不干净,而且信号幅度也不一致,这几种情况下AD的配置不变,仅仅改变基带信号的频率,不知道这个问题是什么引起的,这几种情况下的信号频谱如下,希望大家能够解释一下引起这种频率不干净、幅度不统一的原因是什么,以及应该如何解决这个问题,谢谢了!

附件

結果