已回答假定已回答

AD628在差分端无输入信号时,输出会逐渐下降到-0.3V。电路中的电阻分别是1M和2K,放大倍数500,总倍数50;

Leigh Ginger 在 2017-7-18 詢問的問題
最後回覆由Leigh Ginger於2017-7-21提供

如图为电路图,+IN和-IN之间接的是一个20毫欧的采样电阻,用以检测线路中的电流。输出接到PLC的AD输入端子上。

在输入端未接入线路时,输出会在几秒内下降到-0.3V。实在想不出原因了。

 

请AD工程师给予解答,谢谢了!

結果