EmmaChen

@美国微波技术展,ADI这些展示引爆眼球

EmmaChen 在 2017-7-21 建立的討論區

对于ADI射频产品产品熟悉的侠士们都知道,ADI拥有广泛的RF和微波产品,RF、微波和毫米波产品组合具有DC至100GHz的频率范围,提供涵盖整个信号链的各功能器件,许多分立元件和集成解决方案均支持多种免费设计和原型制作工具,使设计人员能够针对其特定设计需求找到合适的器件。

 

想了解ADI在射频领域的最新技术、应用吗啊?版主特别整理了今年ADI在美国微波技术展(IMS 2017)上的演示视频,就让工程师们带领你们领略ADI在射频领域最新的技术吧~

 

方案演示专场

RF至比特:X波段相控阵解决方案

从军事到工业以及更多应用

数字波束赋形相控阵现在已经很常见,预期未来会大量激增,其频率范围非常广泛,从L波段到W波段均有相关架构在开发。我们将展示一个完整的X波段相控阵信号链,包括TR模块、核心IC、合成器、变频器和高速数字化。

 

视频中的演示方案包括用于军事和工业雷达以及通信应用的混合和模拟波束赋形解决方案的核心IC。

 

演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489289042001.html

QQ截图20170721161523.png

 

 

简化RF组件评估和信号链设计

构建更快、测试更简单

展示了使用ADI的RF和微波组件如何在XMicrowave块上构建的完整的X波段雷达信号链。不同于传统方法中设计人员必须使用数十条电缆连接多个评估板,视频中会展示设计人员如何通过放置RF块,快速评估ADI的RF组件并构建信号链。

 

演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489299459001.html

QQ截图20170721161825.png

 

微米波和毫米波5G

覆盖完整的信号链

随着5G的到来,了解我们如何支持从位至微波甚至毫米波—包括数据转换器、合成器、上变频器、下变频器和波束赋形器的完整信号链。该演示方案展示了可用于完整信号链的评估板,并以数据和测量来证明系统如何满足5G要求。

 

演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489306209001.html

QQ截图20170721162107.png

 

基于24-GHz雷达的非接触式生命体征监测

助力创造一个更安全的世界

通过视频,你将了解如何利用ADI的技术帮助避免因打嗑睡、医疗紧急情况和老年司机等造成的交通风险。视频中会展示一款完整的24GHz雷达解决方案如何确定车辆操作员或驾驶员的安全操作能力。

 

演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489330506001.html

QQ截图20170721162403.png

 

 

24-GHz雷达传感器

DemoRad–ADI公司完整的24G FMCW雷达传感器解决方案

雷达作为传感技术,被越来越多地用于汽车、工业和消费应用中。雷达传感器可以提供关键的实时信息,如物体存在、运动、速度和距离,并且多波束雷达还可以检测物体的角位置。因此,可以使用单个雷达传感器同时监视繁忙的道路、高速公路上的多条车道。

 

看了下面这个视频,你会了解ADI的DemoRad平台如何让用户在几分钟内即可完成一个完整的雷达传感器方案。

 

演示视频:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489321821001.html

QQ截图20170721162606.png

 

 

 

技术领导力演示专场

 

28nm CMOS射频数据转换器

用于通信、仪器仪表和防务的性能和功率优势

 

视频中展示28 nm技术的一些优势:

  • 实现分集无线电和I/Q解调系统的宽瞬时带宽数据采集,同时具有高动态范围、低频谱噪声密度和的低功耗
  • 采样率和模拟输入带宽能够为广泛的应用提供直接的RF信号处理架构
  • 与FPGA相比,集成数字下变频器能够以更低的功耗和成本实现信号处理
  • 能够在相同的功耗下合成比竞争者多2倍以上的带宽

 

ps.欲探索高速转换器——28nm创新技术,请点击 http://www.analog.com/cn/applications/technology/high-speed-converters.html

 

视频演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489332238001.html

QQ截图20170721163001.png

 

 

 

Rf、微波和毫米波的高集成度SiGe解决方案

对话专家

ADI产品专家现场讨论高度集成的SiGe产品组合,面向汽车、IOT、5G通信、航空航天与防务、VSAT和仪器仪表等。并重点介绍支持这些多样化市场的新型宽带业界领先的基于SiGe的PLL、合成器、I/Q调制器和解调器。

  • ADMV1013: 24.5到43.5 GHz高度集成的I/Q调制器
  • ADMV1014: 24.5到43.5 GHz高度集成的I/Q解调器
  • ADRF6780: 5.9到23.6 GHz高度集成的I/Q调制器
  • ADF4355/56: 6.8 GHz VCO/PLL合成器
  • ADF5355/56: 13.6 GHz VCO/PLL合成器
  • ADF4159W: 13 GHz小数N分频/整数N分频PLL,支持频率扫描(汽车)

 

视频演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489308635001.html

QQ截图20170721163412.png

 

宽带功率效率

高达1 GHz的线性化宽带信号的解决方案

该演示了展示能显著提高电源效率的硬件和软件解决方案,并了解如何将其应用于雷达、电子战、M-MIMO和电缆基础设施。

 

演示方案包括ADI最新的GSPS 65nm DAC和28nm ADC,可配置用于创建闭环宽带发射和观测接收机路径。

 

视频演示:Wideband Power Efficiency | Analog Devices

QQ截图20170721163925.png

 

 

采用硅技术的40 GHz开关和衰减器

实现信号链的高性能

全新控制产品,先睹为快!视频中展示了全新控制产品为航空航天和防务、电气测试和测量、5G基础设施和无线通信应用带来的性能优势。

 

视频演示:http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5489322197001.html

QQ截图20170721164237.png

結果