已回答假定已回答

AD9739A输出信号谐波很大

xuyuan352 在 2017-7-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-7-27提供

使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是2次谐波,信号连接方式参考的是芯片资料中连接90欧电阻及巴伦,时钟采用ADF4350产生,现在不知道问题出在什么地方,希望大神们帮助!图片中产生的信号频率分别为30MHz、100MHz和200MHz。

IMG_20170717_102215.jpgIMG_20170717_101729.jpgIMG_20170717_103148.jpg

結果