已回答假定已回答

AD9945求助,急!

Viola 在 2013-1-22 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-22提供

我在使用AD9945作为CCD模拟前端信号处理时,遇到不能进行AD转换的问题(输出始终是全零),请大家帮忙分析一下问题在哪里。

芯片都采用3.3V供电,两个参考电平输出正常(1.1V和2.1V)。CCDIN管脚的输入直流钳位正常(1.5V)。

问题:1、AD输出全0,输出为0 有可能是PBLK信号有效导致输出全0,但是改变PBLK极性输出依然全0。不知道是由于寄存器配置错误还是驱动时序有问题,有没有办法验证我的数据有没有写入AD9945寄存器?(采用调整VGA,黑电平寄存器的值输出都为0)。

2、手册上明确说明:SHP,SHD,Dataclk可能被配置为active low,或active high,这里的active low是指下降沿有效,active high是上升沿有效吗?

3、原则上来说,即使不对AD9945进行配置(即采用默认配置)器件也是能工作的,只要驱动时序正确。但是我采用默认配置,输出也是全0。(我在模拟前端用一个信号发生器产生一个模拟的CCD模拟信号,并确保信号输入到CCD中)。

5、手册上推荐芯片底部焊盘最好接地,我由于疏忽并未接地,这会不会是导致输出全0 的原因?

6、我的驱动信号从一上电就开始发送,原来以为是一上电就发送信号会导致器件初始化不正常而无法工作,后来我上电后等一段时间再发送驱动信号,但是依然没有输出。

7、器件焊接时采用手工焊接的,已经换过一片了,能确保未短路和虚焊。

请达人帮忙分析一下问题出在哪里?并解答一下上述问题。万分谢谢!

結果