已回答假定已回答

ADAS3022输入端互串的问题

大将军 在 2017-7-31 詢問的問題
最後回覆由大将军於2017-8-16提供

目前选用ADAS3022,CFG配置值为0XFFFF,想得到8路单端采集的功能,但是测试时发现当输入5VDC置AIN0时,其他的AIN也被串入了5VDC,而且此时如果5VDC撤走,AIN0悬空,AIN0采集到的值会呈上升趋势(从0x0000不断上升制止循环)。请问专家是什么问题导致的?原理图附上,其中VDDH实际为+15.5V左右,VSSH实际为-15.5V左右,采用内部参考电压。

附件

結果