已回答假定已回答

关于AD9957的1.8V和3.3V异常现象

luyaotomato 在 2017-8-7 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-10提供

是否有哪位遇到过这样的问题,用FPGA给AD9957进行初始化操作,待初始化命令字发送完毕后AD9957的1.8V供电变成1.96V,且器件不工作,如果擦除FPGA的程序,AD9957的1.8V供电又恢复正常。

 

请问这个是器件问题还是其他什么问题啊?求助!!

結果