已回答假定已回答

激光测距测温APD放大问题

徐琦琳 在 2017-8-9 詢問的問題
最後回覆由langzai於2017-8-27提供

APD前端放大电路,主要用于激光测距测温,

激光器参数为10ns脉宽和0-200ma的可调功率,重复频率是10KHZ(脉冲电流)

该电路要求:

                     1.整体电路带宽100MHz以上

                 2.输出方波复制700mv(AD最大采集范围内)

目前我的方案是APD+TIA(跨阻放大器)+二级放大(三级可选)

目前做过的实验是:

               可以出信号,但是第二级无法放大方波的幅值,因为存在直流量(方波的基线不在0点,便宜+100mv,很大!)二级放大后直流量吃了电路的动态范围,导致方波的放大幅度非常小。

我的问题是:

                 推荐合适的第一级的TIA和第二级的运放型号,第二级不能放大到700mv可以考虑再加一级。保证带宽不小于100MHZ。

                    我目前用的TIA是LTC6268-10,第二级是ADA4860-1,第二级是同向放大,问题就是无法消除直流量,方波的有用信号无法放大。

     期待回复。

 

                  谢谢。

結果