已回答假定已回答

AD7738 启动转换问题

BIN 在 2017-8-10 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-9-14提供

尊敬的ADI工程师,您好:

     我的目标:读取AD7738通道1的转换数据。

     我的配置

1. AD7738的电路原理图:

2. AD7738的寄存器配置:

为验证寄存器的数值被正确写入,读取寄存器的数值如下图(根据Mode Register寄存器的描述,读取各个通道的该寄存器应该读取38h地址):

3.补充说明:VREF为2.5V,......

我的问题

     在读取Channel Data寄存器(09h)之前需要检查标志位,即ADC Status(04h):RDY1为低电平0;Channel Status(21h):RDY/P1为低电平0;PIN24(RDY)为高电平1,该三个标志位一致表明通道1未完成数据的转换,继而无法读取数据寄存器的数值。

So,烦请ADI工程师帮我审查我的问题的原因,期待您的尽快回复,谢谢!

(跟帖或者发送我的邮箱552963005@qq.com)

結果