已回答假定已回答

求AD9928+KAI29050的四通道配置寄存器参考数据

alex_chen 在 2017-8-11 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-16提供

你好,我们现在用2片AD9928来驱动KAI-29050的Sensor,在四通道配置寄存器过程中,没有输出驱动波形,行、列的驱动信号均没有跳变都是保持一个电平值的状态,Master芯片的VD、HD信号输出均是高电平信号,没有跳变。能否提供一下四通道的参考配置数据,我可以对比下查找我自己配置数据没有设置正确的原因,谢谢。

 

同时,Master芯片不输出LVDS的测试数据信号,Slave芯片可以输出LVDS的测试数据信号,通过FPGA来调整ADC芯片配置数据值,在FPGA端可以正确接收到数据。在配置过程中,将原来配置slave芯片的数据来配置master芯片,用原理配置master芯片的数据配置slave芯片,mater芯片可以输出LVDS测试数据,slave芯片不能输出测试数据。请问出现这个问题的原因是什么?这是否说明我配置数据有问题呢?

結果