已回答假定已回答

AD9826采集出来的数据有漂移和震荡,附有原理图,测试波形和测试说明

freelance 在 2017-8-13 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-15提供

您好!

     最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:

1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡。

震荡.png

2.图2为数据实时采集漂移图

漂移.png

3.图3为输入信号说明

输入信号.png

4.图4为输入信号各阶段文字说明

输入信号说明.png

 

5.图5为将AD9826的输入pin26:VINR直接接地和DC1.2V时,漂移和震荡都没有,只有白噪声。

AD9826输入接地图片.jpg

6.附件为此AD9826部分电路图

这几天做了如下调试步骤,问题依旧没有找到:

1.首先怀疑是阻抗不匹配导致的,尝试将如图4中串联的电容C445分别换了47nf ,100nf ,200nf,换此电容时,如图4中的R582,R583没有焊接,问题依旧,当C445换成100nf 将R582和R583换成4K时,问题依旧。

2.AD9826的输入pin26:VINR直接接地和接DC1.2V是,漂移和震荡都没有了,只有白噪声。

3.将如图4中R582,R583不焊接,三极管U29去掉,其他器件不变,将三极管的pin1,pin2短路,在R577左端给DC1.2V,漂移和震荡都没有,只有白噪声

4.信号传输线很短最多3cm,从调试结果看,只要R577端提供CCD视频信号,不管时二阶,三阶,还是四阶。AD9826采集后输出都有漂移和震荡。

总上,这个问题调试快一周了,还是没有解决,请ADI专家和各位大神根据我提供的上述和附件资料,帮我分析一下问题产生的原因,提供点思路,怎么能更快地解决此问题。如有说明不清楚的,也请及时提出来,以便我补充。先在此谢谢各位了!

結果