已回答假定已回答

AD9361 evm 很差

gouruyuan 在 2017-8-18 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-8-22提供

我在官方的手册上面看到用ad9361 收到的数据做解调,EVM大概可以达到-40DB,而我采用 Matlab 提供的例子:802.11a Transmission and Reception Using Analog Devices AD9361/AD9364 - MATLAB & Simulink Example - MathWorks 中国

直接连接好射频端口,调整好增益为-30DBM,最后测试得到的EVM不超过-31DB,远远不及官方的-40DB。

最后我用是德的无线终测仪器测试AD9361的发射性能,也只有-33DB。

我想用AD9361做仪器,对于EVM值比较敏感。

如果有人遇到同样的问题,希望可以交流下。

analogchina-admin

結果