已回答假定已回答

AD9826用于线性CCD时当曝光过强会使过曝点后出现过曝的拖影

TYH 在 2017-8-21 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-15提供

寄存器配置中:输入范围设置为4V,使用内部参考电压,钳位设置为4V,采用双通道CDS采用。

可以正常拍图,但当某一处过亮时,过曝的地方会向线性CCD读出数据方向产生一个相同亮度的过曝拖影,如图显示。

电路中加入二极管后,OS波形变化如图,图像整体变暗,但拖影仍然存在。

結果