已回答假定已回答

ad9364数据接口收不到RX数据

1263906294@qq.com 在 2017-8-21 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-8-24提供

调试AD9364时,在RX输入端插入一个960kHz的单音信号,数据接口输出端没有RX数据,不知道问题出在哪里,请大神们给点建议,万分感谢。

配置为FDD、CMOS、FULL PORT、DDR模式。目前链路锁定情况正常,处于FDD模式,DATA_CLK和RX_FRAME均有信号。

結果