已回答假定已回答

AD7760应用问题求教

shane 在 2013-1-24 詢問的問題
最後回覆由yk1225於2013-5-1提供

各位前辈大家好!
请问有前辈用过AD7760(ADI的24bit/2.5Msps delta-sigma
ADC)吗?我在应用调试的时候遇到了致命的问题!
首先,我按照ADI官网上的电路做的电路板,而且是挨个引脚测试(主要是电平测试)之后再焊上AD7760(向ADI申请的样片)的,但写入时序后得不到结果。我的写入时序见附件图片。/uploadedn/Blog/2009/7/9/8e6c5cad-da8d-4550-95dc-f2df8530db0a.GIF其中mybus1为16bit的数据/地址总线,mybus0的0~3依次是RST、WR、CS和DRDY。首先在register2写入0002H(设置时钟分频系数等),然后在register1写入001AH,如果一切正常的话,应该在data
ready(DRDY)信号端测得脉冲,但实际测试其一直为高电平!
请问前辈们有相关经验吗?忘指点迷津!不胜感激啊!
我的同步引脚SYNC不用,直接接的高电平,请问这样会不会有问题?

結果