已回答假定已回答

AD2S1210  使用问题

yudeing 在 2017-8-26 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-8-29提供

新做了一块1210的板子,电路图如下:

问题如下:

设置如下:CS置低   RD置高    SOE置低   RES 置12位   A0  A1置配置模式

1.测得EXC和/EXC间的Vp-p为10V左右,反馈SIN 与SINLO之间电压Vp-p为3V左右,COS相同。

2.旋变静止不动,测得A\B\NM均有波形输出,如下图,并且转动旋变,A 的波形不是频率在变,而是频率一定,占空比在变。。请问哪里出了问题?软硬件需要设置吗?

3.配置模式下,通过手册图33和图34 对寄存器进行读写,发现无法无法写入,例如:对寄存器0X89写7f后,读0X89不是7f,而是默认值6C。

 

4. 上述操作没有进行上电复位,清故障寄存器等操作,是否影响?

 

5. 能够提供一份 1210芯片新手入门操作流程 之类的手册或说明,调试过程中故障交错,难以理清。

 

谢谢。analog1analogchina-adminAndyRhdx2engineerzone.admin

結果