已回答假定已回答

关于AD8221输出纹波的问题

1423719895ok 在 2017-8-29 詢問的問題
最後回覆由Survival於2017-8-31提供

1.0-400V的交流信号,采用电阻分压进行测量,如图:

 

      

 

2.分压后采用AD8221和OP07跟随,进入ADC采集128点显示波形,如图:

3.问题:a:使用AC_400V档位时,输入380V,输出3V左右,显示的波形比较平滑。使用AC_100V档位时,输入100V,输出3V左右,显示的波形纹波明显。(实验时电阻分压都是直接接到AD8221的)。

b:后修改电路如下:问题没有改善。

C:后来又将分压信号直接接OP07进入ADC采集,不使用AD8221,显示的波形却比较平滑。

d:下图是显示的波形图片:黄色和绿色是纹波大的波形,红色是比较平滑的波形。

这是什么问题,大神帮忙分析下!!!

結果