已回答假定已回答

AD7610差分使用出现的问题

tcxz111 在 2017-8-29 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2017-9-1提供

由于之前AD芯片选型错误,本想用来做差分模拟量输入的,却选择了双极性而非差分应用的AD芯片:AD7610; 芯片的输入AIN+、AIN-都接了跟随器,如下图。现在选择AD7610 的0~10V量程,用信号源输入8V以上电压(AD芯片用±15V供电)的时候,测值错误(即差分输入8V以上测值错误),如果将AIN-接地,把输入转化为单端信号,则测值正常;若选择-10~10V量程,且AIN-不接地,按差分信号来测,0~10V范围内的电压也是正确的,即测量量程扩大后,差分输入情况下,之前测不了的8V~10V这个区间的电压也可以测了。请问是啥原因?请帮忙分析:)

我们现在想使用这种(扩大量程)办法来临时解决8~10V差分输入测量不了的问题,有没有什么风险?除了降低了精度。

差分输入.png

結果