已回答假定已回答

ad9361发出的信号3次谐波太大

Enable 在 2017-8-31 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-1提供

我们现在使用ad9361发射一个正弦波出去,在520MHz的频点。然后看频谱仪发现本振的3次谐波1560MHz下的信号太大了,与我自己的信号只差了14个dbm,这样正常吗?

而且我看ad9361的指标好像也没有说这个谐波的指标。

ad9361有没有什么有效的方法来抑制这个谐波吗?

437213016.jpg

結果