已回答假定已回答

关于AD9361No-OS的API的问题。

xiecongshuaige 在 2017-8-31 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-9-1提供

我们下载了No-OS的API程序,并且在ZEDBOARD中成功跑了起来,我想询问的是

1、在mian.c中有一个初始化结构体,我们是否需要改变它以满足我们自己产品的需求。还是不改变它,当它初始化完成后,在main函数中执行ad9361_api.h这个头文件里的函数以满足我们产品的需求。

2、关于Console Commands Driver的问题,是否需要将Console.h和Commands.h中的文件在串口中断中执行以启用串口的Commands模式,还是只需要将Console.h和Commands.h和Console.c和Commands.c这四个文件包括都工程中就能使用串口的Commands模式?

結果