已回答假定已回答

ADA4932-1单端输入后信号被抬高的问题?

lijiebiter 在 2017-9-2 詢問的問題
最後回覆由lijiebiter於2017-9-2提供

用AD7961的官方DEMO板,用ADA4932-1驱动AD7961电路图如下:

如果输入直流0.5V的电压,在不接RT端接电阻的情况下,输入信号被抬高到1.5V,不知为何?

 

如果输入直流0.5V的电压,接入RT=50端接电阻的情况下,输入输出信号都是正常的。

 

如果输入直流0.5V的电压,接入RT=500端接电阻的情况下,输入信号被抬高到0.9V,不知为什么?

 

接入示波器上的1khz 方波测试,仍然存在这样的问题。

 

难道ADA4932不适合单端转差分的场合?

 

在50欧姆端接电阻的情况下,信号源能否驱动50欧姆的电阻是未知的,对一般的信号都是运放输出,而运放只能输出到50mA就很大了。那我怎么利用ADA4932来实现高阻输入呢?

結果