已回答假定已回答

AD9220的时钟和AVDD供电问题

@apply 在 2017-9-4 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-10-14提供

       1.参考电压问题:我采用单端DC耦合输入,也就是输入信号的基准电压是1.6V,意味着芯片VREF是给1.6V的基准电压,那么AVDD供电电压还是5V么,我理解的数据手册上意思是AVDD电压最好为VREF的二倍,这样动态性能更好,AVDD是不是需要变为3.2V?

       2.我用DSP给芯片提供时钟信号,视为模拟信号,DSP输出高电平为3.3V,但是数据手册上AVDD为5V的时候CLK高电平最小为3.5V,(第一个问题AVDD可以变为3.2V的情况下)AVDD我用3.2V供电可以么?这时候是不是就可以直接用DSP驱动CLK输入信号了?如果AVDD必须5V供电,那么CLK我用哪一款电压驱动芯片把3.3V高电平变为3.5V以上?(CLK设置为5M)

結果