已回答假定已回答

ad8338输出失真问题

sc_xb 在 2017-9-4 詢問的問題
最後回覆由GG2016於2017-10-16提供

使用AD8338芯片时发现输出有失真(OFSN处于使能状态),工作频率20kHz,失真图片如下:上图为输入信号,下图为输出信号。

 

 

但是我将OFSN引脚接地,输出信号就正常了。

我现在有两个问题:

1、如何解决OFSN引脚使能后输出波形失真(使能用的电容我从0.1uF 到22uF 试过了,一致存在这个问题)?

2、如果1解决不了,OFSN不使能对电路的影响大么?

結果