已回答假定已回答

AD7608 转换错误

haibo2806 在 2017-9-5 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2017-9-7提供

        我用AD7608测量信号,转换的数据一直不对,比如,第一、三通道我直接在输入端口输入1.666V信号,转换的数据为0x01764(18位,00 0001 0111 0110 0100),怎么算也不对。第二通道短路,理论上应该是0或0x3FFFF附近,可是也不对。量了CVT、BUSY信号,都是正常的,而且用示波器在DOUTA上面查看数据,也是0x01764,和FPGA采集的一致。

无标题.png

IMG_20170905_142028_resized_20170905_022100606.jpg

黄色为时钟,绿色为DOUTA

        我把AD芯片换成AD7606,更改了FPGA代码(每次采样16bit),同样的输入信号,转换为0x2AA3,5V量程下刚好为1.665V,比较准。所以感觉电路连接应该没有什么问题,请问相对于AD7606,AD7608还需要注意那些问题?难道我买到假芯片了?

       请问如何解决?

結果