已回答假定已回答

AD2S83输入由180°瞬变至0°,数据输出异常

steven_wgq 在 2017-9-8 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-9-18提供

测试AD2S83芯片过程中发现,当输入的信号由180°瞬时变至0°时,AD2S83仍然输出180°,使用示波器测量输入的参考信号、余弦信号和正弦信号,发现信号正常,但AD2S83输出的值保持180°。其他角度90°和270°不存在该问题。从181°顺变值1°时也不存在该问题。

結果