EmmaChen

工欲成其事,必先利其器——“比铁硬比钢强”的设计与测试系统如何造?

EmmaChen 在 2017-9-13 建立的討論區
最後回覆由qditz於2017-9-15提供

作为电子工程师,想必坛友们都用惯了各种设计与测试系统,甚至还有设计这些系统的经历。

 

欲造钢铁,必须比铁硬、比钢强!同理,欲造出优质的硬件设备,离不开一套比它还硬还强的设计与测试系统。

 

那ADI是如何帮助合作伙伴们打造这些“比铁硬比钢强”的设计与测试系统的?下面这些案例为你揭晓答案!

 

一、NI第二代VST源自 ADI 的创新

NI 的设计和测试仪表旨在为 5G 的研发工作提供支持,其第二代向量信号收发器 (VST) 系列便是其中一员。

 

ADI提供的100多款元器件为第二代VST性能的大幅提升以及外形尺寸的缩小提供了有力支撑。除了这100多款优化解决方案,ADI与NI之间深厚的合作关系同样十分重要。正是通过密切合作,ADI和NI才有机会探讨第二代VST如何能够达到行业所需的性能级别,并且ADI会根据NI的精确规格提供定制器件。NI和ADI精诚合作,反复测试和优化器件性能,为NI提供了可集成到第二代VST的理想解决方案,也让双方对5G的性能需求达成共识。

 

获取该案例更多信息,请点击:

http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/national-instruments.html?icid=national-instruments_en_hp

 

二、ADI携手Keysight打造通信网络测试的“瑞士军刀

Keysight Technologies在电子设计和测试设备创新方面拥有悠久的历史,与ADI公司合作已有数十年。强强联手为业界带来了又一项突破——频率范围达到50 GHz的首款集成式手持分析仪。

尺寸和高功效对FieldFox至关重要,应对这一挑战需要ADI公司射频电子测试与测量产品组合提供的多标准、半定制解决方案。FieldFox利用了ADI公司广泛的解决方案,包括: 集成低噪声放大器混频器VCO射频、微波和毫米波IC宽带放大器定时器件;以及精密控制产品。通过优化基于ADI技术的关键高速、高精度和控制路径信号链,Keysight工程师实现了最高水平的性能、前所未有的低功耗和尺寸缩减,由此打造出业界集成度最高的手持式组合分析仪系列。

 

获取该案例更多信息,请点击:

http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/keysight-technologies.html

 

三、与Anritsu密切合作推开颠覆式创新大门

120 多年来,Anritsu在电信技术领域做出了很多颠覆性的贡献。秉承这种创新精神,Anritsu开始打造世界上第一台一体式无线通信分析仪;这种仪器的独特性在于一体多能,能够同时测试多个频率,为工程师们提供相当于三台独立仪器的强大功能。

为了实现这一目标,他们向其全球首选的长期合作伙伴ADI寻求帮助。在Anritsu位于日本的一间专用合作办公室内,Anritsu的工程团队与ADI的现场工程师定期展开深入合作,共同审查设计需求、确保设计迭代满足规定的性能和功能要求,并讨论不断发展的技术标准和设备趋势。这种密切的合作,让Anritsu能够获得系统级别的专业技能、信号链集成,以及具备最高频率和最大带宽功能的创新解决方案。

最后,他们共同打造出了MT8821C无线电通信分析仪,它是业界首款在一台设备中支持从LTE-Advanced 到3G/2G(包括LTE-Advanced UE下行链路 (DL) 4x4 MIMO 和下行链路载波聚合5CC)在内的所有无线通信技术的测试设备。

 

获取该案例更多信息,请点击:

http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/anritsu.html

 

 

你有研发制作这些“比铁硬比钢强”的研发与测试系统的经历吗,欢迎回帖跟坛友们分享你的作品和设计心得。

 

参与分享或讨论,月末有惊喜!

結果