已回答假定已回答

求救AD627共模电压的问题,一直搞不懂

Yamei 在 2013-1-25 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-25提供

大家好,我把电路上传了,最近遇到一各问题,我用AD627来检测0-20没mA电流信号,电流信号是来自传感器,通过20欧的取样电阻产生差分电压进入AD627的IN-和IN+两端,AD627是用的+5V单电源,参考端REF接地0V电压,在取样电阻两端的电压大概是0V-0.5V电压,我用示波器测试取样电阻两端的电压(应该是差分电压)波形正常,但道输出就不同了,输出VOUT电压波形就出现锯齿波,与输入完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC)   ,              V2=-0.214V(DC)+0.035V(AC),这样算下来,差分电压应该是:Vid=V1-V2=0.433V(DC)+0.035V(AC),共模电压是:Vcm=(V1+V2)/2=0.0025V(DC)+0.035V(AC).(AD627没外接放大倍数电阻RG,AD627的放大倍数是5倍)

  现在的疑惑是:1,是不是共模电压太小的原因,造成输出电压波形不正常?

                               2,共模电压太小,我能不能让共模电压增加?我想了很久,发觉不能在电路板上增加共模电压。

                               3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。        

                               我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!

結果