EmmaChen

可靠数据连接是根本,尤其是在演唱会上

EmmaChen 在 2017-9-19 建立的討論區
最後回覆由jay.zhao於2017-9-21提供

作者:GrainneM

 

可靠数据连接是根本。即使坐在拥挤的体育馆看U2(摇滚乐组合)演唱会?耶、哈,我抢到票了!现在我需要告诉我那些没买到票的朋友,我是多么聪明。连接到体育馆WiFi——连不上。登录Facebook,尝试发布信息。还在尝试中......发到Instagram上(我需要戴上眼镜,看看该怎么办)。Snapchat(是一款由斯坦福大学两位学生开发的一款“阅后即焚”照片分享应用)?拉倒吧——我20岁的儿子肯定会不认我这个爹!

 

整场音乐会我都在试图告诉我的那些“不存在”的虚拟朋友,他们错过了什么。当回到家时,我便沉迷于检查我获得的赞和回复。我们都遇到过拥挤或糟糕的网络情况,没有人喜欢。然而,关键物联网系统中的网络故障可能带来灾难性后果。

 

对于物联网,可靠的网络是成功的关键。绝大多数联网对象会利用射频和微波频率以无线方式连接回云端。在工厂等到处都是金属和混凝土的环境中,实现可靠运行特别具有挑战性。

 

可靠运行的范畴相当广泛,从低到高的数据速率,从很短距离到很长距离的工作范围,或者位于难以到达的区域、仅在绝对必要时才需要通信的设备,都是可靠运行的应有之义。以森林火灾检测为例,当发现火焰时,需要迅速发出通知。因此,有些设备可能数月或数年不通信,而有些设备则需要跨关键业务安全网络持续运行。此外,许多传感器节点也会通过电池或能量收集器自行供电,因此高效率运行也是成功的关键。通信网络对传感器到云的不同需求的情报传输至关重要。

 

需要什么?理想的技术是低成本、低功耗和低延迟的技术,而且还能不受限制地放置传感器以扩展系统。可靠网络的一个实施例子是通过使用替代路径和通道来克服干扰。如果一个信号面临潜在干扰,它将转移到另一个通道,而不冒可能导致停机的风险。

 

最后,或许我们也要看到在拥挤社交场合中掉线的好的一面;也许我们应该听听音乐,而不是每时每刻都在发贴。(我不在乎你在哪里,或者理论上你获得了多大的乐趣!我是嫉妒!)

 

分割线…………………………………………………………………………

 

看完GrainneM的吐槽,版主必须分享一些有关“物联网可靠性”的技术内容给你们。

 

在物联网中,ADI公司解决方案为网络边缘带来智能,优化数据质量并提供更智能的分析功能,确保只有最相关、最精确、最安全的信息才会发送到云。

 

  • 技术文章:可靠的通信是物联网增长的关键所在

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Reliable-Communication-is-a-Key-to-IoT-Growth_cn.pdf

本文讨论ADI的元件和 解决方案如何能够最大程度地提高系统级可靠性,以支 持对数据质量和完整性以及洞察有极高要求的高影响力应用。

 

本在线研讨会将讨论关键的无线电性能规格,确保电池供电物联网设备实现可靠的无线连接。这些设备在全球通用的ISM频段内工作,产生了某些可能导致通信链路不可靠的RF挑战。本在线研讨会将介绍这些挑战,并重点讨论应用影响。我们将探讨高性能无线电如何解决这些问题并确保可靠的连接系统。

 

  • 超低功耗链接——物联网链接解决方案

http://www.analog.com/media/cn/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/Connectivity-Solutions-for-the-Internet-of-Things-Web_cn.pdf

ADI提供不断扩充的超低功耗RF收发器组合,覆盖sub-GHz 和2.4 GHz频段。我们提供市场上最为鲁棒的技术,保障通信在 嘈杂RF环境中和重度干扰下正常进行,维持最恶劣条件下的连 接稳定性。此外,我们的超低功耗能力确保能效在同类产品中 最佳,提供设计灵活性,并使总成本最低。

 

  • ADI面向物联网的应用手册

http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/Technologies-and-Applications-for-the-IoT.pdf

该手册向您介绍一些ADI的关键技术和应用,帮您了解物联网 如何转变您交付给客户和用户的业务和成果。

 

欲了解ADI物联网领域更多技术以及解决方案请点击:http://www.analog.com/cn/applications/technology/internet-of-things.html

結果