已回答假定已回答

AD9739接收数据锁定

xia0912 在 2017-9-20 詢問的問題
最後回覆由xia0912於2017-9-21提供

我在配置9739的时候发现0X21寄存器始终无法达到锁定状态。具体情况如下:我们现在的板子上使用了一片FPGA1进行9739的SPI配置,AD9739的数据线和DCI,均连接到FPGA2,可以确定的是配置时DCI时钟已经供上了。AD9739的时钟均为HMC7044提供,HMC时钟分为960MHz和240MHZ,主时钟为960MHz,240MHz时钟通过FPGA2转接给DCI。

我想知道这样的连接有问题吗?是什么原因导致0x21寄存器时钟无法锁定。感谢各位!!!

結果