已回答假定已回答

AD9783的MixMode如何使用

Victor-Zhao 在 2017-9-22 詢問的問題
最後回覆由Victor-Zhao於2017-9-25提供

项目中用到了AD9783芯片,现在SPI寄存器0x0A使用缺省值0x00,即AD9783工作在Normal Mode;

信号发生器输入8dBm的10MHz单频正弦波,AD9783在Normal Mode下输出信号的频谱强度为-38dBm;

 

客户建议我们将AD9783更改为MixMode,说可以提高输出信号的频谱强度,但将0x0A寄存器从0x00改为0x05(Rev.C数据手册说明0x05是MixMode)后,输出信号幅度不升反降,从-38dBm下降到-42dBm;跟客户所说的恰好相反;

数据手册中关于MixMode的说明很少,有大神用过AD9783的MixMode吗?

MixMode相比Normal Mode确实能提升输出信号的幅度吗?

結果