已回答假定已回答

AD4350问题求助

Yamei 在 2013-1-25 詢問的問題

本人想利用AD4350做一个新方案,频率范围1324.8M-1611.8M,步进50K,参考频率25.6M,锁定时间100微秒内,不知大概是否可以实现,望解答,谢谢。另:比如AD4153,4154,4156这些片子中的RF bandwidth指的是什么呢?这些片子有什么特点呢?谢谢。

 

 

另:看DATASHEET,4350中集成的VCO的输出频率是2200-4400M,后面加分频器,那如果使用里面的分频器的话,相位噪声会不会变差呢?会恶化多少呢

 

 

 

1) 按照这个公式,如果鉴相频率高于125K的时候,不用Band Select Clock Divider这个功能,也就是说band select clock divider value仍设定为1,是不是切段的时间就可以小于80uS了,而且鉴相频率越高理论上这个时间越短?这样做会带来什么问题吗?实验中发现这个值最小只能设为3,否则就锁不住了。

 

2)VCO这些切段的频率点是固定的吗?就是说每片ADF4350是否都在同样的频率点进行切换。我打算固定4350的N/R,用DDS来做参考时钟,实现1K步进的扫频,能不能只在几个固定的位置update Register 0,以提高速度?如果AD4350片与片间的切段的频率点差异比较大,就只好每送一次DDS都要update 一次Register 0了。

 

不知道我的问题描述的能听明白吗,呵呵,我自己都有点晕了

結果