已回答假定已回答

HMC704无法锁定,CP端电压恒定

XIAOPAOPAO 在 2017-9-26 詢問的問題
最後回覆由Victory於2017-10-9提供

使用HMC704鉴相器,中间加了一级运放AD8065,VCO使用的HMC588,并后接了二分频器。

现象是加电以后配置寄存器值,然后发频点置数,频率为10GHz。此时,CP端输出电压为4.9V ,进入单电源模式下的AD8065的同相端,输出为8.7V,HMC588振荡在12.5GHz,后接功分并加二分频器正相输出,输出幅度为-2dBm,然后加了5dB衰减进入VCCIN端。但是此时CP端电压没有改变 ,VCO输出频率未改变,锁定指示为失锁态。

请问下分频器输出端接入VCCIN和100MHz输入的参考频率进入鉴相器后比较,为什么CP端电压并未改变,导致没法锁定?

(因为设置了10GHz,我在VCCIN端用信号源模拟分频器输出5GHz信号,此时HMC704为锁定态,所以SPI指令应该是写进了HMC704中)

結果