已回答假定已回答

AD7768芯片的START引脚使用问题

Howard_X 在 2017-9-28 詢問的問題
最後回覆由sanliakeman於2017-10-31提供

你好:

          我想问一下,我要使用FPGA实现对AD7768芯片产生的多路AD数据进行采集,除了设置MODE,FORMATE之类的以外,我只使用一片AD7768,是否需要使用START信号和SYNC_OUT和SYNC_IN信号?文档中说不使用START的话,可以接上拉电阻拉高,但是没有说SYNC_IN和SYNC_OUT怎么处理?

 

配置的模式为PIN模式

結果