已回答假定已回答

ADF4350问题

ha_zhang 在 2017-9-30 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2017-9-30提供

1、使用ADF4350,输入晶振20MHZ,PDF=20M , 输出2.4G,如下图,为什么不是单频,环路滤波器30KHZ ,40KHZ,100KHZ 都是这样,其中 VREF = 2.47V TEMP=2.28V VCOM=1.49V  TUNE=1.1V

设置如下图,R = 2 ,ref double 勾选

晶振20M输入波形如下

MUXOUT = R divider ,如下

请问什么原因?

如果把 MUXOUT = N divider , 那么输出2.4G没有输出,而且 TUNE变为 3.2 V ,此时 MUXOUT 如下图

 

2、如果输入晶振20M , R= 2 ,即 PDF =10M ,MUXOUT=R,如下,是10M

如果MUXOUT =N ,如下,不是10MHZ

 

请问是什么原因?

谢谢

結果