EmmaChen

低功耗 RF 收发器(SRD)常见问题解答

EmmaChen 在 2017-10-12 建立的討論區
最後回覆由kun@於2017-10-24提供

ADI 提供各种低功率 RF 收发器,覆盖 sub-GHz 和 2.4 GHz 频段,其中ADF7xxx 收发器系列提供行业领先的 RF 性能和超低功耗。这类低功耗 RF 收发器通常也被称为短距离通信设备(SRD: Short Range Devices)。

  • ADF7241 以及 ADF7242 是针对 2.4GHz 的应用
  • ADF7901 和 ADF7902 主要针对 369.5到 395.9 MHz 频段的应用,
  • ADF7091 只有发射模块,ADF7092 只有接收模块
  • ADF70XX则是针对其它 sub-GHZ 的应用

 

使用ADF7xxx 收发器的筒子不在少数,附件是咱们工程师整理的有关ADF7xxx 收发器的常见技术问题解答,如果你在使用ADF7xxx 时遇到了技术问题,不妨先研究下这个文档吧~

 

问题包括:

1、相比于 之前的 SRD 产品 ,ADF7030 有 什么 突出

2、ADF7024 和 和 ADF7023 相比 ,具有哪些突出 特点

3、如何选择 ADF7024 的无线电配置文件 ?

4、除了 ADF7024 提供的 的 6 个无线电 配置文件 , 是否可以根据自己的需求创建无线电配置文件?

5、ADRadioNet 指出它是多波段、多物理层、多通道,到底指什么?

6、ADF7024 有 有 4 种 评估板, 它们 之间的区别是什么?

7、如何唤醒 ADF7024?

8、在使用两块 ADF7023 的评估板进行试验,其中一个板子输入连接信号发生器,接收的信号到 为方波,而另一个评估板的输出连接到示波器查看。当输入的方波达到 150KHZ 后,输出信号如下图绿色所示(黄色为输入信号),并且输入大于 150KHZ 后,不再有输出,是什么原因?

……

結果