已回答假定已回答

AD9364 RF pll不锁定

lius 在 2017-10-24 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-10-25提供

你好。先把我们要实现的功能简单的描述下。

1、我们搭载了两颗AD9364芯片,分别输出1525.293   1299.21MHz信号;

2、参考时钟采用外部10MHz时频信号,幅度<= 1.3VPP

3、两个AD9364 TX RF 射频本振拟定分别为1520MHz以及1290MHz

4、准备采用FDD模式,只是用发射功能,接收功能不用。

 

遇到的问题如下:

1BBPLL锁定;

2RF TX PLL 以及RX PLL未锁定,但0x284[7]  = 0x244[7]= 1  .

 

1、请帮忙给出一个针对问我的应用的RF 的寄存器配置,同时TXNRX引脚以及ENABLE引脚需要做什么操作才能完成RF PLL配置;

2ENSM如果通过SPI进行控制,如何在配置RF PLL脚本里体现。

結果