已回答假定已回答

4-20mA电流源

hitwangbw@163.com 在 2017-10-21 詢問的問題

ADI专家好!

    有一个项目的需求是:

    1. 产生4-20mA的电流源,精度0.1mA;

    2. 板卡只有15V电源输入和电流输出两个端口;

    3. 板卡的电源由远端的设备15V电源提供,板卡的电流输出在远端设备里通过一个小电阻接到15V电源对应的GND上,也就是说板卡这里没有地;

    我之前打算用AD586电压基准源和精密可调电阻实现,但发现电流最大只能到10mA,而且由于芯片本身的Ibias导致电流有一些偏差,AD587的Ibias好像更大,请问ADI公司的产品有没有可以实现类似功能的芯片或方案?由于板卡上只有电源没有地,所以AD421应该用不了,谢谢!

結果