已回答假定已回答

用于推挽电路的可调电源

heweiji 在 2017-10-27 詢問的問題

您好,我现在需要设计一个电平转换电路,其功能是实现TTL电路的电平转换,输出一个幅度可调且高低电平可调的方波信号。输出的信号用于驱动一个容性负载,方波频率约10MHz,容性负载的等效电容约100PF-10nF

目前,我们已经验证的电路采用了类似于线性电源的结构,如图所示。

LDO.png

 

现在存在的问题是:图1中,三极管射级输出的直流电平存在较大的纹波,同时推完电路输出方波的上升沿和下降沿存在明显的过冲。

我们考虑进行如下的改进,采用双级运放,如图所示。

双级运放.png

图中,初级选用ADA4522,次级运放选用ADA4870,但推挽电路保持不变。我们这里的疑问是,ADA4870是否可以用作直流线性电源?如果不考虑成本,是否有更好的选择?运放是否有更好的选择?

結果