已回答假定已回答

请问AD5683、AD5693输出2xVref时,需要VDD大于2xVref么?

liubenyuan 在 2017-11-1 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-11-2提供

大家好,我想用AD5683、AD5693输出0至10V的信号。

 

当AD5683、AD5693内部增益为2(配置输出为2xVref),Vref=5V,VDD=5V,Vlogic=3.3V时,能够输出0至10V的模拟信号么?

 

谢谢!

結果