已回答假定已回答

ADXL357的使用

Andy_Zcmm 在 2017-11-7 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-12-12提供

hi,请教个ADXL357的问题。

    ADXL357的板子接了个外部STIME的进口1.024MHZ的晶振,20ppm的精度,然后ADXL357设置如下图方框,且ODR设置为4K

         然后在实验室做单频率正玄波实验(800hz 15g,1g 5g幅度也都是这样的情况),发现采集到的数据不正确。以下是实际采集和理论数据对比(800hz 15g的数据)

         理论值采集800hz 15g数据是5个数据一组循环,而ADXL357也是5个数据一组循环,但是ADXL采集到的值和理论值相差非常大,数据看来采样的数据时间都提前了,见下图中采集数据时间,此时间为采集时间点,和设置的4K时间不一样。信号源我用了实验室的压电式传感器还有单独蓝牙传感器做了对比,这两者的数据都是正确的,就是ADXL357的采样数据不对。

         现在搞不清楚是ADXL内部的采样时间不准还是因为采集到的加速度有误差的问题,请帮忙解决下是哪里出的问题?

       

結果